部件号: CCSTUDIO-OPENOCD
大家好!
更新至最新的 CCS 21 后、我工程中的代码文件夹突然消失。 可以通过重新打开 CCS 来恢复该文件夹。我自己的源代码“Code “文件夹放置在图中所示的“文件夹“下。 在使用新版本的 CCS 进行调试时、Code 文件夹会消失、并且在更新 CCS 后也会立即消失。
当它消失时、检查属性会引发错误。 原因是什么?


这会阻止我进行编译 — 我每次都必须重新打开 CCS。
此致、
Jenney
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
部件号: CCSTUDIO-OPENOCD
大家好!
更新至最新的 CCS 21 后、我工程中的代码文件夹突然消失。 可以通过重新打开 CCS 来恢复该文件夹。我自己的源代码“Code “文件夹放置在图中所示的“文件夹“下。 在使用新版本的 CCS 进行调试时、Code 文件夹会消失、并且在更新 CCS 后也会立即消失。
当它消失时、检查属性会引发错误。 原因是什么?


这会阻止我进行编译 — 我每次都必须重新打开 CCS。
此致、
Jenney
尊敬的 Jenney:
如果我理解正确、工程文件夹的根位置会有一个“01_Code“文件夹、其中包含一些源文件。 有时、此文件夹会从视图中消失、您需要重新启动 CCS 才能恢复。 这是正确的吗?
另外、我看到您使用的是多根工作区、每个工程文件夹都有一个单独的根、而不是只有一个工作区文件夹包含其中的所有工程。 两者都得到技术支持、但后者更为常见。 这是你想要的吗?
谢谢
Ki