Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812
在以下锁定主题中,创建了一个问题。问题是 CCSIDE-3514。
这一问题已在 CCS11中得到正式解决。 我使用 CCS 11.1 (最新版本),但问题仍然存在,仍然无法克隆项目的内部版本配置。 是否有办法在无意中破坏我的项目? 是否有方法在本地创建一个具有3个正常工作的构建配置的项目?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812
在以下锁定主题中,创建了一个问题。问题是 CCSIDE-3514。
这一问题已在 CCS11中得到正式解决。 我使用 CCS 11.1 (最新版本),但问题仍然存在,仍然无法克隆项目的内部版本配置。 是否有办法在无意中破坏我的项目? 是否有方法在本地创建一个具有3个正常工作的构建配置的项目?
此致
您好,
我尝试了 CCS 11.0和 CCS 11.1。 CCS 11.0中仍然存在此问题,但11.1中似乎已解决此问题。 但是,这是我从项目规范导入项目时(项目在每个相应环境中首次生成)。 当我将项目从11.0导入到11.1时,即使我删除了克隆的配置并在11.1中创建了新的配置,问题仍然会发生。
我将与工程人员一起检查是否有方法“修复”11.0项目,以便克隆的配置在11.1中工作
感谢您的报告
Ki
在与工程部门讨论后,我得以解决了这个问题。 将旧项目导入到11.1后,您必须删除“损坏的”新配置并创建新配置。 但不能一枪一枪一枪一枪。 我的意思是,在管理配置的对话框中,您需要先删除损坏的配置,然后关闭对话框。 然后再次重新打开它以创建新配置。 新创建的配置将起作用。 如果您尝试删除配置,然后创建一个新的同名配置,而不关闭步骤之间的对话框,则新创建的配置将出现相同的问题。 请注意,这仅适用于删除的配置和新创建的配置使用相同名称的情况。 如果新创建的配置的名称完全不同,则无需执行此额外步骤。
谢谢
Ki
你(们)好
我将 CCS11.1与 RTSC 项目和编译器版本 TIV6.2.11 (目标为 TMS320F2812)一起使用。 我有2个工作配置(调试+版本)。
我尝试克隆任何(调试或发行),但它仍然无法正常工作(我只保留 Debug + Release,然后重新启动 CCS,然后创建 testDebug,再创建 testRelease...)。
路径 testDebug 中的 Makefile 为空。

当我尝试构建时,我收到以下错误:
“C:\\ti\\ccs1110\\CC\\utils\\bin\\gmake”-k -j clean -O
gmake:***没有规则让目标“干净”。
****构建完成****
CCS 11.1中的问题仍未得到纠正(该项目是由 CCS 11.0本地创建的)
你好,阿兰,
我们认为您遇到的问题与以下链接中的问题相同:
https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10761
谢谢
Ki