This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:无法使用新建配置构建

Guru**** 2584465 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1067522/ccs-failed-to-build-with-new-build-configuration

“线程”中讨论的其它部件:TMS320F2812测试

在以下锁定主题中,创建了一个问题。问题是 CCSIDE-3514。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/780210/ccs-failed-to-build-with-new-build-configuration

这一问题已在 CCS11中得到正式解决。 我使用 CCS 11.1 (最新版本),但问题仍然存在,仍然无法克隆项目的内部版本配置。 是否有办法在无意中破坏我的项目? 是否有方法在本地创建一个具有3个正常工作的构建配置的项目?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我尝试了 CCS 11.0和 CCS 11.1。 CCS 11.0中仍然存在此问题,但11.1中似乎已解决此问题。 但是,这是我从项目规范导入项目时(项目在每个相应环境中首次生成)。 当我将项目从11.0导入到11.1时,即使我删除了克隆的配置并在11.1中创建了新的配置,问题仍然会发生。  

    我将与工程人员一起检查是否有方法“修复”11.0项目,以便克隆的配置在11.1中工作

    感谢您的报告

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是快速更新,我仍在等待工程部门的回复。 我会在收到任何更新时予以传递。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="2210 " url="~ë/support/tools/code-composer-studio -group/CCCS /f/code-composer-studio -forume/1067522/CCS-failo-to -builde-with -new-builde-configuration/3950702#3950702]I 尝试了 CCS 11.0和 CCS 11.1。 CCS 11.0中仍然存在此问题,但11.1中似乎已解决此问题。 但是,这是我从项目规范导入项目时(项目在每个相应环境中首次生成)。 当我将项目从11.0导入到11.1时,即使我删除了克隆的配置并在11.1中创建了新的配置,问题仍然会发生。  [/引用]

    在与工程部门讨论后,我得以解决了这个问题。 将旧项目导入到11.1后,您必须删除“损坏的”新配置并创建新配置。 但不能一枪一枪一枪一枪。 我的意思是,在管理配置的对话框中,您需要先删除损坏的配置,然后关闭对话框。 然后再次重新打开它以创建新配置。 新创建的配置将起作用。 如果您尝试删除配置,然后创建一个新的同名配置,而不关闭步骤之间的对话框,则新创建的配置将出现相同的问题。 请注意,这仅适用于删除的配置和新创建的配置使用相同名称的情况。 如果新创建的配置的名称完全不同,则无需执行此额外步骤。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将 CCS11.1与 RTSC 项目和编译器版本 TIV6.2.11 (目标为 TMS320F2812)一起使用。 我有2个工作配置(调试+版本)。

    我尝试克隆任何(调试或发行),但它仍然无法正常工作(我只保留 Debug + Release,然后重新启动 CCS,然后创建 testDebug,再创建 testRelease...)。

    路径 testDebug 中的 Makefile 为空。

    当我尝试构建时,我收到以下错误:


    “C:\\ti\\ccs1110\\CC\\utils\\bin\\gmake”-k -j clean -O
     
    gmake:***没有规则让目标“干净”。

    ****构建完成****

    CCS 11.1中的问题仍未得到纠正(该项目是由 CCS 11.0本地创建的)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要使用变通办法(根据需要),我就无法重现该问题。 您能否提供测试用例项目? 您可以将项目下拉至一个源文件。 项目不必成功构建,我只需要它来重现问题。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿兰,

    我们认为您遇到的问题与以下链接中的问题相同:

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10761

    谢谢

    Ki