This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要 GUI Composer v3的示例和教程

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1073596/examples-and-tutorials-of-gui-composer-v3-wanted

“线程:测试”中讨论的其它部件

尊敬的 TI 专家:

我已经完成了此处发布的 GUI 作曲家 v3课程:

https://dev.ti.com/gc/v2/help/GC_UserGuide_v2/index_tutorials.html

您能否为我们提供有关 GUI Composer v3的更多示例和教程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蒂姆

    GUI Composer v3宣传资料现在非常少,我们肯定需要添加更多内容。 您希望我们 首先关注的任何具体领域?

    此致,

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,约翰,

    目前,我正在寻找通过网络添加目标通信的方法,如 GC v2:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢蒂姆。  我在错误系统中创建了一项任务,以跟踪创建用于网络上目标通信的教程。  这不会出现在我们的公共错误跟踪器中,因为它是一项任务,而不是一个错误。

    此致,

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,约翰,

    我还想观看有关如何创建我们自己的自定义目标通信网络设置的教程。

    根据 GUI Composer v2,有3个可用选项:

    HTTP

    MQTT

    IBM 物联网

    我选择了第四个方案,我们可以根据该方案规划自己的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蒂姆

    本周我将向团队询问这方面的情况。  我怀疑他们可能会有一些跟进问题。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蒂姆,你好。  

    请详细介绍一下您正在尝试如何使用自己的网络通信选项?

    MQTT 选项可用于通过 Web 套接字连接到任何 MQTT 代理。 IBM 是 MQTT 的一个非常专业的版本。  

    HTTP 选项可用于连接到任何 Web 服务器,这些服务器的解释方式有多种不同的“方案”。  

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好马丁,

    我计划开发一个后端 Linux 数据库来存储 wi-fi 节点传感器读数。

    由于没有用于存储 wi-fi 节点传感器读数的默认选项,我希望绕过现有选项,以便最终用户可以从 GUI Composer v3中检索 wi-fi 端节点传感器读数,GUI Composer v3随后直接连接到我的 Linux 数据服务器。

    因此,预期的第4个选项应该是开发人员自定义的模板。  这意味着此模板必须遵循 TI GUI Composer v3语法。

    然后,我将直接为我的 Wi-Fi 网络客户提供一个更名的 GUI Composer v3客户端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蒂姆,你好。  

    我 想得到更多的澄清。 您的数据服务器在 Linux 上运行,您计划使用哪种传输方式从数据服务器传输数据? 例如,MQTT 将一些传输协议 https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/os/mqtt-v5.0-os.html#_Toc3901233定义 为 GUI Composer v2项目示例,仅支持基于 WebSocket 的传输。  

    我假设 GUI Composer 应用程序在 PC 上远程运行,它需要通过网络连接到您的数据服务器,以从数据库中获取传感器读数。  

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好马丁,

    现在,我可以想到的是 SSH 隧道。  我知道如何使用它。

    它可以与 GUI Composer v2或 v3配合使用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蒂姆,你好。  

    我们没有遇到尝试使用 SSH 访问数据服务器的人员,我们在 GC v2或 v3中也没有示例或内置支持。

    您是否在考虑为每个用户提供一个唯一的帐户和受限文件系统来访问用户特定数据?  

    另一种方法可能是在 Linux 系统上设置一个简单的 Web 服务器,该服务器可以为您提供所需的任何数据文件。 应该有很多使用 node.js 或 python 执行此操作的示例。 然后,您可以使用浏览器测试此项,然后应该可以设置 GCv2项目,以便使用 http 协议从 Web 服务器获取数据。 我知道今天有几个应用程序在执行此操作。  

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马丁

    好的,那么。

    我希望看到一个带有 TLS 的 MQTT 示例。  GUI Composer v3是否支持 TLS?  我尝试了一项第三方 MQTT 服务,这项服务似乎很轻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下图 显示了基于 v2的项目的目标通信,该项目使用公开的 test.mosquitto.org (您可以使用浏览器导航到该项目以获取更多信息)。 在这种情况下,GC 通过 Web 套接字使用 MQTT,加密(即 TLS 的位置),但未经身份验证。  

    如果您想使用常规的 Web 服务器,则输入 https 意味着它已使用 TLS 加密: https://https.cio.gov/technical-guidelines/#:~:text=HTTPS%20today%20uses%20Transport%20Layer,Sockets%20Layer%2C%20or%20SSL)

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马丁

    我开始在 GUI Composer v3上开发。 请显示基于 GUI Composer v3的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蒂姆,你好。  

    遗憾的是,目前我们不支持 v3组件库中基于网络(http,MQTT)的传输。 这已在我们的路线图上。 我要一张外部可访问的 TT,您可以使用它检查状态。  

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 TT 的链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10752

    马丁