尊敬的 TI 专家:
我已经完成了此处发布的 GUI 作曲家 v3课程:
https://dev.ti.com/gc/v2/help/GC_UserGuide_v2/index_tutorials.html
您能否为我们提供有关 GUI Composer v3的更多示例和教程?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 专家:
我已经完成了此处发布的 GUI 作曲家 v3课程:
https://dev.ti.com/gc/v2/help/GC_UserGuide_v2/index_tutorials.html
您能否为我们提供有关 GUI Composer v3的更多示例和教程?
你好马丁,
我计划开发一个后端 Linux 数据库来存储 wi-fi 节点传感器读数。
由于没有用于存储 wi-fi 节点传感器读数的默认选项,我希望绕过现有选项,以便最终用户可以从 GUI Composer v3中检索 wi-fi 端节点传感器读数,GUI Composer v3随后直接连接到我的 Linux 数据服务器。
因此,预期的第4个选项应该是开发人员自定义的模板。 这意味着此模板必须遵循 TI GUI Composer v3语法。
然后,我将直接为我的 Wi-Fi 网络客户提供一个更名的 GUI Composer v3客户端。
蒂姆,你好。
我 想得到更多的澄清。 您的数据服务器在 Linux 上运行,您计划使用哪种传输方式从数据服务器传输数据? 例如,MQTT 将一些传输协议 https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/os/mqtt-v5.0-os.html#_Toc3901233定义 为 GUI Composer v2项目示例,仅支持基于 WebSocket 的传输。
我假设 GUI Composer 应用程序在 PC 上远程运行,它需要通过网络连接到您的数据服务器,以从数据库中获取传感器读数。
马丁
蒂姆,你好。
我们没有遇到尝试使用 SSH 访问数据服务器的人员,我们在 GC v2或 v3中也没有示例或内置支持。
您是否在考虑为每个用户提供一个唯一的帐户和受限文件系统来访问用户特定数据?
另一种方法可能是在 Linux 系统上设置一个简单的 Web 服务器,该服务器可以为您提供所需的任何数据文件。 应该有很多使用 node.js 或 python 执行此操作的示例。 然后,您可以使用浏览器测试此项,然后应该可以设置 GCv2项目,以便使用 http 协议从 Web 服务器获取数据。 我知道今天有几个应用程序在执行此操作。
马丁
下图 显示了基于 v2的项目的目标通信,该项目使用公开的 test.mosquitto.org (您可以使用浏览器导航到该项目以获取更多信息)。 在这种情况下,GC 通过 Web 套接字使用 MQTT,加密(即 TLS 的位置),但未经身份验证。
如果您想使用常规的 Web 服务器,则输入 https 意味着它已使用 TLS 加密: https://https.cio.gov/technical-guidelines/#:~:text=HTTPS%20today%20uses%20Transport%20Layer,Sockets%20Layer%2C%20or%20SSL)。
马丁

以下是 TT 的链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10752
马丁