This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有几个不同的 CCS 项目用于属于同一系统的不同组件。 我希望将它们全部保存在一个存储库中,因为 它们都是大型单个项目的一部分。 理想情况下,我希望能够将所有分支合并为一个开发分支,然后将开发分支合并为主要发行版的主分支。 这是可能的,还是应该将所有 CCS 项目存储在单个分支的单独目录中?
奥斯汀您好:
[引用 userid="512117" url="~ë/support/tools/code-composer-studio -group/CCCS /f/code-composer-studio -forume/1074051/codecodposer-is -poss-it-possible to 存储不同的 CCS 项目独立的 git-branchse-for-a-single git-for-side/CCS ],这些项目应该在单个分支机构目录中[或在所有单独的目录中吗?]我个人更喜欢后者,但这是个人的选择。 我相信在使用 CCS 时,这两种选择都是受支持的,尽管我几乎不是一 个强大的 EGit 用户。 也许其他人可以对这条线有深入的了解。
谢谢
Ki
经过一些测试,并与合并和重新建立基座进行了合作,我发现最适合我的情况的是为每个项目创建孤立分支,并将它们合并为开发分支,然后 Cherry 为主发行版做出承诺。 为了在 CCS 中实现这一目标,我为每个分支创建了一个本地存储库,并让它只跟踪包含我感兴趣的项目的远程分支。 这样我就可以让我的工作集看起来和它一样,然后再尝试将每个项目保留在一个远程响应中。 现在,我的所有项目都是分开的,但很容易处理,同时仍然能够无缝地推挽和拉拔 它们所复制的同一个遥控爬行动物。