This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:是否可以将不同的 CCS 项目存储在单独的 git 分支中,以存储单个 git 存储库?

Guru**** 2585305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1074051/codecomposer-is-it-possible-to-store-different-ccs-projects-in-separate-git-branches-for-a-single-git-repository

部件号:CODECOMPOSER

我有几个不同的 CCS 项目用于属于同一系统的不同组件。 我希望将它们全部保存在一个存储库中,因为 它们都是大型单个项目的一部分。 理想情况下,我希望能够将所有分支合并为一个开发分支,然后将开发分支合并为主要发行版的主分支。 这是可能的,还是应该将所有 CCS 项目存储在单个分支的单独目录中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥斯汀您好:

    [引用 userid="512117" url="~ë/support/tools/code-composer-studio -group/CCCS /f/code-composer-studio -forume/1074051/codecodposer-is -poss-it-possible to 存储不同的 CCS 项目独立的 git-branchse-for-a-single git-for-side/CCS ],这些项目应该在单个分支机构目录中[或在所有单独的目录中吗?]

    我个人更喜欢后者,但这是个人的选择。 我相信在使用 CCS 时,这两种选择都是受支持的,尽管我几乎不是一 个强大的 EGit 用户。 也许其他人可以对这条线有深入的了解。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止,我遇到的问题是,当我切换分支时,它会尝试在工作集中保持上一个项目目录处于活动状态,并使另一个项目目录完全空白。 我将尝试多尝试一下,但我认为解决方案可能是每个分支有不同的工作集。 我要研究的另一个解决方案是,每个分支都有多个本地存储库,这些存储库都来自同一个远程存储库。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请随时向我们发布最新信息。 我希望我能有更多的 EGit 经验来提供更多的意见。 我想知道 EGit UG 是否有一些信息可以帮助您?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过一些测试,并与合并和重新建立基座进行了合作,我发现最适合我的情况的是为每个项目创建孤立分支,并将它们合并为开发分支,然后 Cherry 为主发行版做出承诺。 为了在 CCS 中实现这一目标,我为每个分支创建了一个本地存储库,并让它只跟踪包含我感兴趣的项目的远程分支。 这样我就可以让我的工作集看起来和它一样,然后再尝试将每个项目保留在一个远程响应中。 现在,我的所有项目都是分开的,但很容易处理,同时仍然能够无缝地推挽和拉拔 它们所复制的同一个遥控爬行动物。