This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] gmake:***没有规则来设定目标'CLEA'

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1076128/gmake-no-rule-to-make-target-clean

“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,

我有 CCS v11.1.0.00011。

我从现有配置创建配置。 但当我编译此新配置时,我收到错误“gmake:*** No rule to make target 'cle'”(gmake:***没有规则使目标“干净”)

这个问题在几个月前出现在相关帖子中,这完全是我遇到的同一个问题。

这一相关帖子的解决方案是等待 CCD v11.1 (因为在以前的版本中发现了问题)

但今天,我有了这个新版本,但问题仍然存在。

请检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链接帖子:

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1047737/gmake-no-rule-to-make-target-clean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    此问题应在 CCS 11.1中得到解决。 我在安装 CCS 11.1时确认了这一点。

    当您尝试导入最初在早期 CCS 中导入/创建的项目时,有一个问题与修复有关。 有关详细信息,请参阅以下帖子:

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1067522/ccs-failed-to-build-with-new-build-configuration/3952341#3952341

    如果这适用于您,请告诉我。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    因此,我在你的相关帖子中遇到的问题与阿兰·杜博伊斯相同。

    我的项目是用较旧的 CCS 创建的。 每次出现新版本时,我都会更新 CCS。 因此,我的项目总是从许多较旧的 CCS 版本导入。

    CCS v9.x.. v10.x.v11.0,.v11.1...

    像 Alain Dubois 一样,我有两种配置(调试和发布)

    我尝试从任何现有(调试或发行)创建新的。 但 在编译时,我会出现文件错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="209440" url="~ë/support/tools/cod-composer-studio -group/CCCS /f/code-composer-studio -forume/1076128/gmake -no-rule-mut-target-clean /3983054#3983054"]有效地说,我的问题与 Alain Dubois 的帖子相同[。]

    正如在该主题上提到的,我需要一个测试用例。 你可以提供一个吗? 我从来没有从阿兰那里得到过这样的东西。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在您的私人消息中查找项目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 谢谢。 让我们继续讨论这一私人话题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    不知道这是否有帮助,但我发现了以下几点:

    1)从另一个配置创建新的内部版本配置

    2)尝试使用编译版本 TIV21.6.0.LTS 编译它

    3)编译不运行,如果我尝试清理项目,我会收到消息“gmake:*** No rule to make target‘clean” (gmake:***没有规则使目标‘清理’)

    4)将电子商务换为 TIv20.12.0.STS

    5)尝试编译,编译开始时没有问题。

    6)返回到科特迪瓦21.6,0.LTS,所有测试都很顺利。

    7)我可以清理项目,重新编译,删除输出目录并重新编译:所有操作都有效!

    希望能有用。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑:

    似乎只要更改编译器工具,应用并关闭,然后返回到 TIv21.6.0.LTS,应用和关闭,以及所有工作,就足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢工作人员,

    这项工作非常完美!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这与.cproject 文件中无法正常工作的内部版本不同。

    无法正常工作的构建项目中缺少“NAME=”部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="83194" url="~ë/support/tools/cod-composer-studio -group/CCCS /f/code-composer-studio -forume/1076128/gmake -no-rule-teme-clean/39Iv80#3985780"],修改编译器工具,应用和关闭 T21.6,然后关闭所有.0[,并关闭所有]。

    是的,这似乎是有效的。 感谢您分享您的解决方案! 我会让工程人员知道这一额外的问题。 他们可以在未来的发展过程中改善事物