您好,
我有 CCS v11.1.0.00011。
我从现有配置创建配置。 但当我编译此新配置时,我收到错误“gmake:*** No rule to make target 'cle'”(gmake:***没有规则使目标“干净”)
这个问题在几个月前出现在相关帖子中,这完全是我遇到的同一个问题。
这一相关帖子的解决方案是等待 CCD v11.1 (因为在以前的版本中发现了问题)
但今天,我有了这个新版本,但问题仍然存在。
请检查一下。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我有 CCS v11.1.0.00011。
我从现有配置创建配置。 但当我编译此新配置时,我收到错误“gmake:*** No rule to make target 'cle'”(gmake:***没有规则使目标“干净”)
这个问题在几个月前出现在相关帖子中,这完全是我遇到的同一个问题。
这一相关帖子的解决方案是等待 CCD v11.1 (因为在以前的版本中发现了问题)
但今天,我有了这个新版本,但问题仍然存在。
请检查一下。
链接帖子:
您好,
此问题应在 CCS 11.1中得到解决。 我在安装 CCS 11.1时确认了这一点。
当您尝试导入最初在早期 CCS 中导入/创建的项目时,有一个问题与修复有关。 有关详细信息,请参阅以下帖子:
如果这适用于您,请告诉我。
谢谢
Ki
你好
因此,我在你的相关帖子中遇到的问题与阿兰·杜博伊斯相同。
我的项目是用较旧的 CCS 创建的。 每次出现新版本时,我都会更新 CCS。 因此,我的项目总是从许多较旧的 CCS 版本导入。
CCS v9.x.. v10.x.v11.0,.v11.1...
像 Alain Dubois 一样,我有两种配置(调试和发布)
我尝试从任何现有(调试或发行)创建新的。 但 在编译时,我会出现文件错误:



正如在该主题上提到的,我需要一个测试用例。 你可以提供一个吗? 我从来没有从阿兰那里得到过这样的东西。
谢谢
Ki
您好,
不知道这是否有帮助,但我发现了以下几点:
1)从另一个配置创建新的内部版本配置
2)尝试使用编译版本 TIV21.6.0.LTS 编译它
3)编译不运行,如果我尝试清理项目,我会收到消息“gmake:*** No rule to make target‘clean” (gmake:***没有规则使目标‘清理’)
4)将电子商务换为 TIv20.12.0.STS
5)尝试编译,编译开始时没有问题。
6)返回到科特迪瓦21.6,0.LTS,所有测试都很顺利。
7)我可以清理项目,重新编译,删除输出目录并重新编译:所有操作都有效!
希望能有用。
此致
是的,这似乎是有效的。 感谢您分享您的解决方案! 我会让工程人员知道这一额外的问题。 他们可以在未来的发展过程中改善事物