This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] java.lang.ClassCastException:org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxConfiguration$1无法被强制转换为 java.lang.String

Guru**** 2928460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1076117/java-lang-classcastexception-org-eclipse-osgi-internal-framework-equinoxconfiguration-1-cannot-be-cast-to-java-lang-string

“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,

我们将 CCSv6用于 TIVA 控制器平台的产品开发。

为了让运行单元测试套件获得代码覆盖,我们使用带有 CCS 的 Parasoft 插件。

除了一个测试套件外,我们还可以运行所有现有的测试套件。 在尝试运行该单个测试套件时,我们遇到错误。

"java.lang.ClassCastException: org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxConfiguration$1无法转换为 java.lang.String"。

这是我在系统中找到的相关文件。

“C:\ti\ccsv6\eclipse\pluginsorg.eclipse.equinox.launchs.Win32.Win32_X86_1.1.200.v20140603-1326”

由于这个问题,我们无法对该特定测试套件进行代码覆盖,而且我们的发布日期正在受到影响。 因此,请帮助我解决此问题。

我们已经尝试了以下链接中建议的解决方案

stackoverflow.com/.../getting-rid-of-org-eclipse-osgi-internal-framework-equinoxconfiguration1-that-c

此致。

维沙尔·拉纳

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维沙尔,你好

    我们对 Parasoft 插件的专业知识不多。 我建议直接联系 Parasoft 支持部门:

    https://www.parasoft.com/support/

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但在附加的屏幕截图中。 它会弹出与食脂相关的 CCS 错误,"

    org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxConfiguration"

    我已经为同一个问题与伞式软驱进行了正式沟通。  

    谢谢,

    维沙尔·拉纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="476357 " url="~ë/support/tools/cod-composer-studio -group/CCCS /f/code-composer-studio -forume/1076117/java-lang 类 CastException-org-eclipse-OSGi-interno-framewa-equinoxconfiguration-1-can-can-co-be-center-forum-forum-forum-83996-java-class-8339996-sexample-chewa-sewa-sewa-sewag-839996-393939 出现与食脂相关的 CCS 错误"

    这是插件导致的食脂错误。 因此,为何最好采取后续行动,采取滑翔伞运动。