您好,
我们将 CCSv6用于 TIVA 控制器平台的产品开发。
为了让运行单元测试套件获得代码覆盖,我们使用带有 CCS 的 Parasoft 插件。
除了一个测试套件外,我们还可以运行所有现有的测试套件。 在尝试运行该单个测试套件时,我们遇到错误。
"java.lang.ClassCastException: org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxConfiguration$1无法转换为 java.lang.String"。

这是我在系统中找到的相关文件。
“C:\ti\ccsv6\eclipse\pluginsorg.eclipse.equinox.launchs.Win32.Win32_X86_1.1.200.v20140603-1326”
由于这个问题,我们无法对该特定测试套件进行代码覆盖,而且我们的发布日期正在受到影响。 因此,请帮助我解决此问题。
我们已经尝试了以下链接中建议的解决方案
此致。
维沙尔·拉纳