“线程:TMDS64GPEVM”中讨论的其他部件
我正在尝试获取一个 XDS200 (Blackhawk)调试器来使用 TMDS64GPEVM 评估板。 我创建了一个项目,配置了处理器选择。
在 Code Composer for Device Selection (设备选择代码编辑器)中,我将选项从“Texas Instruments XDS110 USB Debug Probee_0/main_Cortex_R5_0_0”更改为
德州仪器(TI) XDS2xx USB 调试探头_0/main_Cortex_R5_0_0”。
我选择“应用”或“应用并关闭”。
如果我关闭窗口并重新打开它,我将看到原始(XDS110)选项。
如果我尝试启动调试会话,我会收到:“尝试连接 XDS110失败。”,这并不奇怪。
我已检查 XDS200是否已连接,并收到:
C:\TI\ccs1100\cs\CC_base_common\uscif\xds2xx>xds2xx_portchk.exe
枚举:XDS2xx 仿真器 CDC 串行端口(COM11)
CCS 端口地址(特定):0xb
CCS 端口地址(通用):0
已找到连接的1个 XDS2xx 调试探头
因此,调试器已连接并找到。
Code Composer 11.0不接受 XDS200选择的原因是什么? 如何纠正这种情况?