This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:Code Composer 忽略调试设备选择

Guru**** 2585545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1080203/codecomposer-debug-device-selection-ignored-by-code-composer

部件号:CODECOMPOSER
“线程:TMDS64GPEVM”中讨论的其他部件

我正在尝试获取一个 XDS200 (Blackhawk)调试器来使用 TMDS64GPEVM 评估板。 我创建了一个项目,配置了处理器选择。
在 Code Composer for Device Selection (设备选择代码编辑器)中,我将选项从“Texas Instruments XDS110 USB Debug Probee_0/main_Cortex_R5_0_0”更改为
德州仪器(TI) XDS2xx USB 调试探头_0/main_Cortex_R5_0_0”。

我选择“应用”或“应用并关闭”。
如果我关闭窗口并重新打开它,我将看到原始(XDS110)选项。
如果我尝试启动调试会话,我会收到:“尝试连接 XDS110失败。”,这并不奇怪。
我已检查 XDS200是否已连接,并收到:
C:\TI\ccs1100\cs\CC_base_common\uscif\xds2xx>xds2xx_portchk.exe
枚举:XDS2xx 仿真器 CDC 串行端口(COM11)
CCS 端口地址(特定):0xb
CCS 端口地址(通用):0

已找到连接的1个 XDS2xx 调试探头

因此,调试器已连接并找到。
Code Composer 11.0不接受 XDS200选择的原因是什么? 如何纠正这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装 CCS 时,您是否在安装中选择了 Blackhawk?  您可能需要再次完成安装过程以确保安装了 Blackhawk 支持。

    此致,

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我买了一台 XDS110来替代黑鹰。 到目前为止,这让我能够继续发展。 未来的某个时候,我将再次讨论黑鹰问题。