“线程”中讨论的其它部件:TMS320F28388D
您好,
我正在使用 CM 处理 TMS302F28388D,因此正在执行多处理器调试。
现在,我每次都在重复操作:
- 右键单击给定的 CCXML 目标配置并启动选定的配置
- 右键单击 CPU1,然后连接
- 右键单击 CM,然后连接
- 在 CPU1上加载程序
- 在 CM 上加载程序
- 启动 CPU1
- 启动 CM
这是不是我可以用某种方式编写的,以避免重复?
我从未尝试过在 CSS 中执行脚本编写,因此不确定从哪里开始。
谢谢,
此致
克莱蒙特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我正在使用 CM 处理 TMS302F28388D,因此正在执行多处理器调试。
现在,我每次都在重复操作:
这是不是我可以用某种方式编写的,以避免重复?
我从未尝试过在 CSS 中执行脚本编写,因此不确定从哪里开始。
谢谢,
此致
克莱蒙特
你好 ,克莱蒙特,
有两个选项。
一种方法是使用 调试启动整合 ,以便在为该配置启动调试器时,它可以执行所需的操作。
第二个是创建 DSS 脚本以自动执行操作。 您可以通过 脚本控制台从 CCS 内部运行 DSS 脚本。 您甚至可以使用它,这样脚本将 在 CCS 中添加一个小菜单项,您可以按该菜单项来执行脚本。
您对哪些方面感兴趣?
谢谢
Ki
有可能。 您需要确保为 CPU1和 CM 指定要加载的程序,确保启动后自动连接到 CPU 的调试器选项已为两个内核启用,并且为28x 启用自动运行,但不为 CM 启用自动运行。
请参阅随附的视频以了解我的意思:
e2e.ti.com/.../28388dlaunch.zip
谢谢
Ki