This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:脚本操作

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1079416/codecomposer-scripting-actions

部件号:CODECOMPOSER
“线程”中讨论的其它部件:TMS320F28388D

您好,

我正在使用 CM 处理 TMS302F28388D,因此正在执行多处理器调试。

现在,我每次都在重复操作:

  • 右键单击给定的 CCXML 目标配置并启动选定的配置
  • 右键单击 CPU1,然后连接
  • 右键单击 CM,然后连接
  • 在 CPU1上加载程序
  • 在 CM 上加载程序
  • 启动 CPU1
  • 启动 CM

这是不是我可以用某种方式编写的,以避免重复?

我从未尝试过在 CSS 中执行脚本编写,因此不确定从哪里开始。

谢谢,
此致

克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,克莱蒙特,

    我们在查找该部件号时遇到问题。 请仔细检查一下。 如果部件号正确,与部件关联的 EVM 的名称是什么?

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,这是 TMS320F28388D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,克莱蒙特,

    有两个选项。

    一种方法是使用 调试启动整合 ,以便在为该配置启动调试器时,它可以执行所需的操作。

    第二个是创建 DSS 脚本以自动执行操作。 您可以通过 脚本控制台从 CCS 内部运行 DSS 脚本。 您甚至可以使用它,这样脚本将 在 CCS 中添加一个小菜单项,您可以按该菜单项来执行脚本

    您对哪些方面感兴趣?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ki,

    好的,我很愚蠢...应该考虑调试启动配置。

    但是,如果我要连接 CPU1/CM (不是 CPU2或2 CLA)并加载 CPU1 RAM/CM RAM,请启动 CPU1但手动启动 CM,我猜这是第二个选项否?

    在这种情况下,我会更有兴趣了解稍后的情况。

    谢谢,
    克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="365761" url="~ë/support/tools/code-composer-studio -group/CCCS /f/code-composer-studio -forume/1079416/codecoser-scription-actions/3997134#3997134]\n 但是,如果我想连接 CPU1/CM (而不是手动启动 CPU2,而不是在 CPMU2中加载 CPMU1),请在 CPMU1中调用 CPMU/ CM1选项,但不在 CPMU1中手动启动 CPMU1中加载 CPU2

    有可能。 您需要确保为 CPU1和 CM 指定要加载的程序,确保启动后自动连接到 CPU 的调试器选项已为两个内核启用,并且为28x 启用自动运行,但不为 CM 启用自动运行。

    请参阅随附的视频以了解我的意思:

    e2e.ti.com/.../28388dlaunch.zip

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 KI,我将了解这一点。