This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无法观看单个 ePWM 寄存器

Guru**** 2583045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1083959/cannot-watch-a-single-epwm-register

 ePWM 具有如此多的寄存器,我想一次关注几个寄存器。 在这种情况下,我只想看 F2837xD EPWM10.TZFLG 的寄存器

在“寄存器”窗口中右键单击此寄存器,然后选择“监视:

在“表达式”窗口中,它表示将单独监视 TZFLG 寄存器(突出显示),但展开表达式将显示所有 EPWM10寄存器,这正是我要避免的:

表面上似乎是 CCS 错误。 我如何解决这个问题,只能观看 EPWM10.TZFLG 注册?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也是如此。  当我选择监视时,它会添加整个注册组,而不是单个注册表。

    有几种解决方法可以将 EPwm10Regs.TZFLG 添加到表达式视图中。  这对我有效,因为我相信我的示例应用程序具有标题文件定义。  另一个选项是输入 EPwm10Regs_TZFLG,我认为它将使用注册信息。

    此致,

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 这很有成效!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了!