请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
ePWM 具有如此多的寄存器,我想一次关注几个寄存器。 在这种情况下,我只想看 F2837xD EPWM10.TZFLG 的寄存器
在“寄存器”窗口中右键单击此寄存器,然后选择“监视:

在“表达式”窗口中,它表示将单独监视 TZFLG 寄存器(突出显示),但展开表达式将显示所有 EPWM10寄存器,这正是我要避免的:

表面上似乎是 CCS 错误。 我如何解决这个问题,只能观看 EPWM10.TZFLG 注册?
谢谢你。