This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在CCSv11上导入emtpy项目生成失败

Guru**** 2927130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1088120/import-an-emtpy-project-build-fail-on-ccsv11

我在windows i上使用ccs11 tirtos 520

并从 资源管理器中导入新的软件cc1312 emtpy项目TIRTOS。

一旦我建立了它,它就会持续显示以下错误

**** Build of configuration Debug for project tirtos_builds_cc13x2_cc26x2_release_ccs_5_20_00_52 ****

"C:\\ti\\ccs1110\\ccs\\utils\\bin\\gmake" -k -j 8 all -O
 
Building file: "../release.cfg"
subdir_rules.mk:12: recipe for target 'build-1231611761-inproc' failed
'0' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
gmake[1]: *** [build-1231611761-inproc] Error 1
Building file: "../release.cfg"
subdir_rules.mk:12: recipe for target 'build-1231611761-inproc' failed
'0' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
gmake[2]: *** [build-1231611761-inproc] Error 1
makefile:127: recipe for target 'all' failed
gmake[1]: *** No rule to make target 'build-1231611761', needed by 'configPkg/linker.cmd'.
gmake[1]: Target 'configPkg/linker.cmd' not remade because of errors.
gmake: *** [all] Error 2

**** Build Finished ****

如果有任何解决方案请提出建议。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    是否可以尝试使用新的(干净的)工作区文件夹,然后重新导入资源管理器的空示例并尝试生成它?

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试(文件->切换工作区),但结果相同。

    我已经与同事计算机检查过,我在tirtos_builds文件夹中丢失了“configPkg”文件夹,但所有其他设置都是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    I403.0112万 I was403.0112万 was missing a "configPkg"文件夹in the tils_build

    我假设您正在讨论的是配置子文件夹(如Debug / configPkg)。 如果tirtos项目的生成失败,则不会生成。

    是否可以压缩空项目和tirtos项目的项目文件夹并将它们附加到此线程?

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../zip_5F00_empty_5F00_project.rar

    此处供您参考。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与。 这些进口和建造对我来说都很好。 因此,必须有特定于您的环境的内容。

    是否可以提供工作区文件夹的完整路径?

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki:

    我相信这是我的workspace文件夹路径

     C:\Users\Admin\Workspace_v11\

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否看到以下有关“自动运行”数据可用性的线程是否适用于您的环境?

    https://stackoverflow.com/questions/5951.8758万/how-to-fix-0-is-not-recognized-as-an-internal-or-external-command-operable-pro

    谢谢

    KI