This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS版本7不符合Windows标准

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/564824/ccs-ccs-version-7-is-not-adhering-to-windows-standards

工具/软件:Code Composer Studio

工具/软件:Code Composer Studio

我无法将CCS安装到Windows Standards兼容的文件夹:

此外,CCS抱怨防病毒软件神秘存在,但没有安装。 只有默认的Windows 10 Defender工具正在运行:

CCS污染了专业设置的Windows安装,遵守Microsoft标准,并制定了明确的安全,备份和还原计划,这是不可接受的。

CCS不应仅仅因为CCS程序员不愿意遵守Microsoft标准而强迫管理员削弱其安全计划。

请确保CCS符合Microsoft标准。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    安装在Windows "Program Files (x86)"文件夹中的CCS更新问题是一个很长的已知问题,由于需要提升权限,我们仍然没有很好的解决方法。 因此建议避免在该文件夹中安装。

    [报价用户="A D"]

    CCS抱怨防病毒软件神秘存在-未安装。 只有默认的Windows 10 Defender工具正在运行:

    [/引述]

    Windows Defender是一种防病毒软件(其中包括防病毒软件)。 请注意,此警告是一个总括警告,如下所述:

    https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/p/56.6052万/2074476#2074476</s>207.4476万 207.4476万

    Windows Defender是不会干扰CCS安装的防病毒软件之一。

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不仅仅是更新不起作用。 App Center也无法从"入门"页面启动。

    对于构建脚本或库引用是否有效,我非常悲观。 ... 但是,这只是我的假设,因为由于App Center未启动,我还无法开始使用CCS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最近是否对此问题进行过任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    这方面没有变化。 该问题与Eclipse的固有行为以及引入UAC的Windows版本的Windows“程序文件”文件夹的写入访问性质有关。 如果您的用户帐户具有管理员权限,并且您还以管理员身份运行CCS,则应解决某些更新问题。 但无论如何,我们仍建议在该文件夹之外安装。

    谢谢
    KI