This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:极地绘图

Guru**** 2538480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/568506/ccs-ccstudio-polar-plot

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

是的,我知道极性aka X-Y图解已被丢放在基于Eclipse的CCS中。 我看到了用GUI作曲家制作极性图的一些食谱。 尝试使用CCSv7 -单击几个项目后,我使用目标选择登陆,但没有C6670。

请原谅我的态度,但C6670被营销为电信SoC,SDR推动器。 在这些领域,正交收发器只是关键技术。 如果没有星座图,您无法想象残障数字工程师的感受。

如果TI仍有人听到客户的声音,请重新考虑并再次提供极性图形。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以通过GUI Composer执行此操作。 设置起来有点困难。 我们的一位GUI Composer专家将很快回复如何执行此操作。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是,GCv2是首选方法,因为您发现它目前支持有限的设备集。 我们正在努力解决这一问题,但仍需要一些时间。 如果你需要一个立即的解决办法,那就有办法,但正如约翰所说,这是复杂的。  

    总之,您需要安装CCS 6.2 ,然后通过应用程序中心安装GC v1,打开GUI编辑器并在其中创建带有散点图的应用程序,然后将其导出并传输到CCSv7。 如果您安装了GCv1 Runtime (可通过CCS应用程序中心获得),CCS v7确实能够运行GCv1应用程序。  

    此方法有一个限制,可能与您相关,也可能与您无关。 当使用图形创建GC应用程序时,需要输入数组变量名称。 如果您有一组要绘制的数组,则应该可以。 即使您有两个或三个组,我也会添加多个图形并将这些数组绑定到图形构件。 但是,如果您需要频繁更改数组名称,则GC应用程序(v1或v2)可能无法正常工作,因为没有真正的方法来指定在运行时要绘制图形的变量。  

    如果您感兴趣,具体步骤如下:

    安装CCS 6.2

    从CCS应用程序中心安装GUI Composer

    启动GUI编辑器,添加图形并在每个图形属性中指定数组变量名称(设计器的右侧,在“绑定”选项卡下)。  

    如果您的固件在6.2 中是可构建/可运行的,那么我将通过运行CCS调试程序并单击“预览”来测试它,以查看应用程序是否正在运行。  

    然后,您需要将应用程序“安装”到CCS中,但从GUI Composer中选择“安装应用程序”按钮。 此按钮应位于GUI Composer Designer的左下角。 我会将鼠标悬停在按钮上以查看工具提示说明。  

    您的图形应用程序将在“视图”->“应用程序”菜单中可用。  

    你可以在这里停下来。 如果您需要或希望在CCSv7中使用此应用程序,则需要安装CCSv7。  

    然后将应用程序从CCSv6复制到CCSv7。  

    安装应用程序时,应将其放置在%LOCALAPPDATA%\Texas Instruments \CCS\{YourCCS6.2InstallationDir}\0\.WebApp中

    将apps目录复制到CCSv7InstallRoot\ccsv7\webapps 如果不存在则创建webapps。  

    启动CCSv7,打开APP CENTER并安装GC Runtime v1,重新启动CCS

    您的应用程序应位于“视图”->“GUI构建器”->“应用程序v1”下

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John,Martin,

    感谢您的努力。 我想尝试一下,但应用程序中心发生了错误。 我收到无法访问的消息,但当我键入此回复时,我已连接到Internet。 还会再来的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到消息无法访问,但当我键入此回复时,我已连接到互联网。 将重试。[/QUOT]

    您是否能够解决此问题?

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于应用程序中心,是的,它是稍后提供的。

    至于我的根本问题,我必须制定自己的解决方法。 由于我将以太网传输到PC,所以我将数据块传输到PC并在那里绘图。

    如果你感兴趣,我是否想在CCS中有极点图,是的,我是数字工程师,我的工作是关于正交收发器,我一直在绘制IQ星座。

    谢谢