This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] com.devkits.platform软件包不具有数字签名-与CCS 7.0 不兼容

Guru**** 2536000 points
Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE, CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/570232/com-devkits-platform-package-doesn-t-have-digital-signature---incompatible-with-ccs-7-0

主题中讨论的其他部件:PowerSuite,controlSUIT,C2000WARE

Com.devkits.platform软件包(PowerSuite v 1.06 .00, controlSUITE 3.4 v.4)的一部分,没有数字签名,因此 与CCS 7.0 安全模型不兼容。 结果 :  没有一个C2000项目可以使用此软件包在CCS v 7.0 中编译。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它现在就可以工作了。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexey,

    很高兴听到问题已解决。 为了让其他人在这篇文章之后受益,您能否详细说明您之前遇到的具体编译问题以及如何解决这些问题? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我安装了新提供的C2000Ware 1.00 .00.00 ,并且CCS v.7.0 .0.0.0043万 提示我自动在CCS中重新安装软件包)。 安装过程警告我软件包未签名。 进程完成后,软件包可供使用。