请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:PowerSuite,controlSUIT,C2000WARECom.devkits.platform软件包(PowerSuite v 1.06 .00, controlSUITE 3.4 v.4)的一部分,没有数字签名,因此 与CCS 7.0 安全模型不兼容。 结果 : 没有一个C2000项目可以使用此软件包在CCS v 7.0 中编译。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Com.devkits.platform软件包(PowerSuite v 1.06 .00, controlSUITE 3.4 v.4)的一部分,没有数字签名,因此 与CCS 7.0 安全模型不兼容。 结果 : 没有一个C2000项目可以使用此软件包在CCS v 7.0 中编译。