主题:controlSUITE中讨论的其他部件
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我已从6.1 2002升级到CCS7 (安装了最新版本28/1/17)。
然后,我遵循了我在6.1 上编写的旧项目,它在CCS7上运行良好,没有任何问题。 在回来的时候,我将DSP2833x_v133从TI源(v133)复制到项目中,并在那里进行了修改。 该代码在旧项目中运行良好。
现在我正在处理新项目,我决定将DSP2833x_v133更新为更新版的DSP2833x_v142 (来自 C:\ti\controlSUITE\device_support\F2833x\v142),并对其进行了修改,使其具有与DSP2833x_v133相同的结构。
我修改了包括选项和链接程序搜索路径中的路径。 我检查菜单中的所有属性(包括高级),并且看不到DSP2833x_c133。
但是,由于某种原因,它会产生编译器错误,因为它与 DSP2833x_v133粘在一起
我没有选择如何消除这种残留路径,以便我遵守代码。
我可以向您发送zip文件供您查看,但我无法在论坛上标记它,因为它是机密项目。