请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8335万 工具/软件:Code Composer Studio
我正在运行 由TI组完成的TogglingOfGPIOports程序。 我收到4个错误。
1.未解析的符号_GpioDataRegs,首先在./cxz.obj abcd C/C++问题中引用
2.未解析的符号_GpioCtrlRegs,首先引用在./cxz.obj abcd C/C++问题中
3.<a href="file:/f:/CCS/ccsv6/tools/compiler/dMED/HTML/1.0234万.html">#10234-D</A>未1.0234万未解析的符号仍然存在abcd C/C++问题
4.链接时遇到#1.001万错误;"abcd.out not built abcd C/C++问题
关于问题1和2
这些变量是在我的程序中包含的头文件中定义的。 仍然显示为未定义
关于问题3和4
我不知道。
请在这里帮助我。