This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:调试过程中出错

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/567582/ccs-tms320f28335-error-during-debugging-process

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

我正在运行 由TI组完成的TogglingOfGPIOports程序。 我收到4个错误。

1.未解析的符号_GpioDataRegs,首先在./cxz.obj abcd C/C++问题中引用

2.未解析的符号_GpioCtrlRegs,首先引用在./cxz.obj abcd C/C++问题中

3.<a href="file:/f:/CCS/ccsv6/tools/compiler/dMED/HTML/1.0234万.html">#10234-D</A>未1.0234万未解析的符号仍然存在abcd C/C++问题

4.链接时遇到#1.001万错误;"abcd.out not built abcd C/C++问题

关于问题1和2

这些变量是在我的程序中包含的头文件中定义的。 仍然显示为未定义

关于问题3和4

我不知道。

请在这里帮助我。