This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200:CCS偶尔停止一次。

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/567875/ccs-cc3200-ccs-stopping-once-in-a-while

部件号:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在使用CCS调试应用程序。 应用程序有时会在几天内挂起一次。 我正在尝试调试并找出挂起的原因。

使用调试器运行应用程序时,我发现CCS有时会自动在某些位置停止,当我按“继续”按钮时,它只是恢复运行。 我只是想检查一下,CCS在其中一些地方停止不是应用程序的问题,而是CCS的问题,如果我按“继续”按钮恢复运行,应用程序本身至少没有问题。

有人能澄清吗?

谢谢,此致,

Rajkumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rajkumar:
    它是在特定位置停止,还是在某种程度上随机停止位置?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki:

    每次它都是一个不同的位置,并且看起来是随机的。

    一旦它在ApplicationIdleHook()处停止,则在代码中的其他时间停止。

    此致,

    Rajkumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rajkumar:

    很抱歉耽误你的时间。

    当目标 自行停止时,调试视图会说什么是停止的原因? 它应该为您提供一些状态信息:

    谢谢

    KI