This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-CC1350:CC1350代码加载问题

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/570619/ccs-launchxl-cc1350-cc1350-code-loading-problem

部件号:LAUNCXL-CC1350

工具/软件:Code Composer Studio

您好,先生,

我已经开始使用CCS,但它没有在控制器中加载代码。 我已将xdc110更改为100v3100v2,甚至v1仍然出现错误。它为xdc110显示的错误如下:

请帮助我解决此问题。我已谷歌搜索但未找到任何支持。

谢谢你。

IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-242 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 主板配置文件可能不正确。 (仿真软件包6.0 .14.5)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    launchpad有一个XDS110,因此这是需要使用的连接类型。 将其更改为XDS100将不会有任何帮助。

    从emu pack版本号来看,听起来就像是在使用任何较早版本的CCS。 我建议更新到最新的CCS版本,或者至少通过CCS更新管理器更新您的emu pack版本

    谢谢
    KI