请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCXL-CC1350 工具/软件:Code Composer Studio
您好,先生,
我已经开始使用CCS,但它没有在控制器中加载代码。 我已将xdc110更改为100v3100v2,甚至v1仍然出现错误。它为xdc110显示的错误如下:
请帮助我解决此问题。我已谷歌搜索但未找到任何支持。
谢谢你。
IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-242 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 主板配置文件可能不正确。 (仿真软件包6.0 .14.5)