This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:TMS325C5515的降级DSP/BIOS支持版本(TI 4.4 v.1编译器)

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/568649/ccs-downgrade-dsp-bios-support-version-for-tms325c5515-ti-v4-4-1-compiler

主题中讨论的其他部件:TMS320C5515

工具/软件:Code Composer Studio

我安装了全新CCS  6.0。1.0.004万。

我已安装了C5500系列MCU (特定类型TMS320C5515)的IT支持,并使用编译器TI v 4.4 .1。

我这样做是因为我有一个项目必须使用这些特定版本编译。

当我导入项目时,他会抛出下一个错误:

此项目是使用当前未安装的DSP/BIOS工具版本创建的:5.41 .13.42。 请安装此版本的DSP/BIOS工具,或将项目迁移到其中一个受支持的版本。  

我尝试通过下一个URL安装旧版本,但安装后仍然存在错误。

URL为 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    安装DSP/BIOS之后,CCS必须将其正确添加到其产品列表中。 您可以通过进入菜单窗口-->首选项--> Code Composer Studio --> RTSC -->产品来验证这一点,并查看是否在“已安装产品”列表中列出了DSP/BIOS版本。

    请尝试一下,看看是否有效。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢