请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:TMS320C5515工具/软件:Code Composer Studio
我安装了全新CCS 6.0。1.0.004万。
我已安装了C5500系列MCU (特定类型TMS320C5515)的IT支持,并使用编译器TI v 4.4 .1。
我这样做是因为我有一个项目必须使用这些特定版本编译。
当我导入项目时,他会抛出下一个错误:
此项目是使用当前未安装的DSP/BIOS工具版本创建的:5.41 .13.42。 请安装此版本的DSP/BIOS工具,或将项目迁移到其中一个受支持的版本。
我尝试通过下一个URL安装旧版本,但安装后仍然存在错误。