This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP432P401R:CCS云的USB 3.0 问题?

Guru**** 2535400 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/569970/ccs-msp-exp432p401r-usb-3-0-issues-with-ccs-cloud

部件号:MSP-EXP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我曾帮助一些学生开始使用MSP432 LaunchPad Rev 2.1 和CCS云。 大多数人都能顺利进行,但少数人在将开箱即用代码示例从资源管理器闪存到他们的LaunchPad时遇到常见问题。 这已在Windows 10上安装了一些较新的计算机。 LaunchPad在设备管理器中的端口下正确初始化(2个COM端口,显示XDS110的正常状态)。 CCS云还可以从IDE内部查看COM端口。 但是,当单击"运行"时,它将返回"运行失败! 模块已关闭。'


然后我们尝试使用Energia,但我们也收到错误“上传草图时出错”,我们甚至手动安装了MSP432 Windows驱动程序,这让我开始怀疑它可能与USB端口或调试器有关。 这些是真正的新计算机,它们具有较新的USB端口,因此它们不会被烧毁,我们尝试交换LaunchPad和不同的端口。

我想知道是与USB 3.0 端口相关,还是新版本的Rev 2.1 LaunchPad存在已知问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    我在其中一个屏幕截图中看到一条消息,说明需要更新调试探测器的固件。 固件更新是否成功?

    您提到USB 3.0 有任何具体原因吗?您是否尝试过使用USB 2.0 端口且工作正常?

    我想到的另一件事是,我们在Windows 10计算机上遇到了一系列CCS调试器崩溃。 您提到在Windows 10上发现了该问题。 是否有人尝试过非Windows 10机器? 我想知道您观察到的问题是否相关。

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我记错了,学生说固件更新正确,但我自己看不到。 他们甚至重新安装了云代理和浏览器插件,但没有结果。

    是的,大多数学生仍然有Windows 10,但没有遇到问题。 我觉得非windows 10也很流畅, 的学生也有类似的经历。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在使用Windows 10机器和USB 3.0 端口时遇到类似问题。 正如Mark所说,XDS110在设备管理器中正确显示,CCS Cloud和Energia都能识别端口。 当USB端口也是充电端口时,此问题特别常见,USB SS徽标旁边的闪电图标表示。 我有时通过手动删除和手动安装驱动程序来解决此问题,但有时无法解决。 我认为这是某些笔记本电脑上存在的USB 3.0 驱动程序问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,更多信息。 我有一台Windows 10笔记本电脑,配有一个SS充电端口USB A型和一个常规USB A型。我通过SS充电端口运行CCS云MSP432开箱即用示例,并成功加载驱动程序和刷新程序。 我不确定如何验证我的USB端口是否为3.0 ,因为它没有蓝色接头。 设备管理器显示主机控制器为3.0。

    另外,我运行Win 7的主笔记本电脑具有所有SS充电端口USB类型A,我在下载代码时未遇到相同的问题。

    我将了解我是否可以在今天的另一个研讨会上运行更多测试,找出问题并验证是否发生了"首次"设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我再次通过另一组学生为MSP432做开箱即用的示例。 我们有大约40名学生,4名学生再次遇到这个问题。 所有4台都运行Windows 10,并且拥有较新的计算机。 所有4个都弹出了首次设置对话框,所有内容似乎都已正确安装。 我还让他们从设备管理器中删除他们的XDS110驱动程序,但这没有帮助。 所有4个都只有SS充电端口,但我认为许多其他没有问题的学生都像我一样使用SS充电端口,所以我不再怀疑这与此相关。

    我倾向于再次出现与Windows 10相关的问题,但Windows 10的大多数副本似乎都正常工作,所以我不知道如何重现该问题。 或许Service Pack版本可能是一个线索?

    我尚未尝试的一个步骤是删除XDS110驱动程序,然后手动安装XDS110驱动程序zip文件,但直接从CCS云进行操作永远不会解决该问题。