部件号:MSP-EXP432P401R
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我曾帮助一些学生开始使用MSP432 LaunchPad Rev 2.1 和CCS云。 大多数人都能顺利进行,但少数人在将开箱即用代码示例从资源管理器闪存到他们的LaunchPad时遇到常见问题。 这已在Windows 10上安装了一些较新的计算机。 LaunchPad在设备管理器中的端口下正确初始化(2个COM端口,显示XDS110的正常状态)。 CCS云还可以从IDE内部查看COM端口。 但是,当单击"运行"时,它将返回"运行失败! 模块已关闭。'
然后我们尝试使用Energia,但我们也收到错误“上传草图时出错”,我们甚至手动安装了MSP432 Windows驱动程序,这让我开始怀疑它可能与USB端口或调试器有关。 这些是真正的新计算机,它们具有较新的USB端口,因此它们不会被烧毁,我们尝试交换LaunchPad和不同的端口。
我想知道是与USB 3.0 端口相关,还是新版本的Rev 2.1 LaunchPad存在已知问题?