This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 6安装错误

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/570090/ccs-6-installation-error

CCS用户,

我尝试将CCS 6.2 .0.0.005万 安装到新格式化的计算机上,但失败了。 我更新了几次Windows并重试,但它安装到如下所示的状态,并给出以下错误信息。

我还尝试删除所有CCS相关文件和文件夹,包括"Temp"文件夹中的隐藏文件,将安装组件减少到仅限MSP432组件, 使用CCS联机和脱机方法进行安装,并更改安装文件夹,但每次相同的错误发生在相同的进度点时,都会出现类似的错误消息(仅更改了.metadata文件夹的文件夹)。 请注意,我在第一次故障后关闭了防病毒防火墙。

下面我将下载进度复制到了一个文本文件中,并在上图的位置找到了. log文件。

e2e.ti.com/.../4188.CCS-download-progress-upto-the-error-point.rtf

e2e.ti.com/.../Log-file.zip

我的应用程序需要更高的上载大小到MCU。 因此我不能使用任何CCS V7,因为许可证不是免费的。 CCS以前的版本为更高的上传大小提供许可证。 因此,目前我不能选择最新的CCS。

我查看了其他帖子和CCS故障诊断页面,但未找到答案。

如果有人能帮我解决这个问题,我非常感激。 如果需要任何其他信息,请告知。

此致,

Inoth。

6.2。0.0.005万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Inoth,

    我在您的.log文件中看到以下文本:

    java.lang.UnsatisfiedLinkError: D:\ti\ccsv6\CCS_base\DebugServer\bin\LibraryLoader.dll:找不到相关库

    您使用的是Windows 7吗? 如果是, 我首先要检查的是您的Windows修补程序是否是最新的, 故障排除Wiki页面的此部分所述。
    如果缺少Windows修补程序,请按照该页中的建议检查并安装,然后重新安装CCS。
    在重新安装CCS之前,请确保删除之前未完成CCS安装留下的所有文件。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AartAG,
    感谢您的回复。 它回答了我的问题。 我使用的是Windows 8.1 ,问题在于缺少Windows更新。
    更新后安装正常。
    再次感谢,
    Inoth。