CCS用户,
我尝试将CCS 6.2 .0.0.005万 安装到新格式化的计算机上,但失败了。 我更新了几次Windows并重试,但它安装到如下所示的状态,并给出以下错误信息。
我还尝试删除所有CCS相关文件和文件夹,包括"Temp"文件夹中的隐藏文件,将安装组件减少到仅限MSP432组件, 使用CCS联机和脱机方法进行安装,并更改安装文件夹,但每次相同的错误发生在相同的进度点时,都会出现类似的错误消息(仅更改了.metadata文件夹的文件夹)。 请注意,我在第一次故障后关闭了防病毒防火墙。
下面我将下载进度复制到了一个文本文件中,并在上图的位置找到了. log文件。
e2e.ti.com/.../4188.CCS-download-progress-upto-the-error-point.rtf
我的应用程序需要更高的上载大小到MCU。 因此我不能使用任何CCS V7,因为许可证不是免费的。 CCS以前的版本为更高的上传大小提供许可证。 因此,目前我不能选择最新的CCS。
我查看了其他帖子和CCS故障诊断页面,但未找到答案。
如果有人能帮我解决这个问题,我非常感激。 如果需要任何其他信息,请告知。
此致,
Inoth。
| 6.2。0.0.005万 |