请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Code Composer Studio
我真的想在我的Odroid-C2上运行CCS。 我猜是因为这是一个ARM (Cortex-A53)设备,所以这是不可能的。 请确认。
我也尝试过安装gcc-MSP430并获得以下内容:
$ sudo apt-get install gcc-MSP430 [sudo odroid密码: 正在读取软件包列表... 已完成生成依赖关系树 正在读取状态信息... 完成 无法安装某些软件包。 这可能意味着您 请求了一种不可能的情况,或者如果您使用的 是不稳定的分发,则表示某些所需的包尚未创建 或已从传入中移出。 以下信息可能有助于解决这种情况: 以下软件包具有未满足的依赖性: gcc-MSP430:armhf:depends:msp430mcu:armhf,但它不可安装 取决于:binutils-MSP430:armhf (>= 2.21~,但不会安装 E:无法更正问题,您持有损坏的软件包。
但是msp430mco:armhf让我相信,在这台计算机上使用编译器仍然是可能的。
我也尝试过云,但当我尝试运行云二进制文件时,我得到了以下信息。
$./ticloudagent.run bash:./ticloudagent.run:无法执行二进制文件:Exec格式错误
所以我猜根本无法工作,无法直接连接到我的启动板和SBC。 如有任何帮助,我们将不胜感激。