This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在基于ARM的单板计算机上运行CCS

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/569794/running-ccs-on-arm-based-single-board-computer

工具/软件:Code Composer Studio

我真的想在我的Odroid-C2上运行CCS。  我猜是因为这是一个ARM (Cortex-A53)设备,所以这是不可能的。  请确认。

我也尝试过安装gcc-MSP430并获得以下内容:

$ sudo apt-get install gcc-MSP430
[sudo odroid密码:
正在读取软件包列表...
已完成生成依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
无法安装某些软件包。 这可能意味着您
请求了一种不可能的情况,或者如果您使用的
是不稳定的分发,则表示某些所需的包尚未创建
或已从传入中移出。
以下信息可能有助于解决这种情况:

以下软件包具有未满足的依赖性:
gcc-MSP430:armhf:depends:msp430mcu:armhf,但它不可安装
取决于:binutils-MSP430:armhf (>= 2.21~,但不会安装
E:无法更正问题,您持有损坏的软件包。 

但是msp430mco:armhf让我相信,在这台计算机上使用编译器仍然是可能的。

我也尝试过云,但当我尝试运行云二进制文件时,我得到了以下信息。

$./ticloudagent.run
bash:./ticloudagent.run:无法执行二进制文件:Exec格式错误 

所以我猜根本无法工作,无法直接连接到我的启动板和SBC。  如有任何帮助,我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    CCS仅在以下操作系统中受支持:
    processors.wiki.ti.com/.../System_Requirements

    它类似于Cloud debug代理支持的操作系统:
    processors.wiki.ti.com/.../TI_Cloud_Agent

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    tindelsurf 说:
    我真的想在我的Odroid-C2上运行CCS。  我猜是因为这是一个ARM (Cortex-A53)设备,所以这是不可能的。

    CCS可执行文件仅适用于x86设备,这说明了尝试 在ARM设备上运行x86 ticloudagent.run可执行文件时出现的“Exec format error”(Exec格式错误)错误。