This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在 使用无外设命令在Linux计算机上的CCS 6.2 中导入,清理和生成项目。 存在 构建时间不一致的项目集。 例如, 一个通常需要大约2.5 小时(119个项目)才能构建的集合最近需要30分钟。 以下是我当前用于执行操作的命令:
-os linux -ws gtk -arch x86_64 -application com.ti.ccStudio.apps.importProject -data <path_to_workspace>-ccs.location <path_to_project>-ccs.overwrite
-os linux -ws gtk -arch x86_64 -application com.ti.ccStudio.apps.buildProject -data <path_to_workspace >-ccs.projects <project_name>-ccs.configuration <name>-ccs.clean
-os linux -ws gtk -arch x86_64 -application com.ti.ccStudio.apps.buildProject -data <path_to_workspace>-ccs.projects <project_name>-ccs.configuration <name>-ccs.buildType full
我想知道是什么造成了不一致的构建时间,以及项目是否真正在构建。 我以前在6.1 中使用过这些命令。 不确定 CCS 6.2 的无外设命令是否为最新。
此外,每当我运行这些命令时,我都会不断出现此错误。
xvfb-run:错误:Xvfb无法启动
此致,
Ozino
您好Ki:
我能够找出测试线束的问题所在。 结果是无头命令的问题。 CCS似乎有某种虚拟屏幕,在测试过程的某些点被锁定。 我找到的解决方案 是在调用xvfb-run命令时使用-a选项。 这样,CCS就可以 在运行某些命令时自动选择虚拟屏幕。 将此选项添加到对build,import和clean headless命令的调用中后,我不再看到错误(XVFB Fatal server error: Server is already active for display 99 issue)。
谢谢!
Ozino