This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio-C2000:头枕命令在CCS 6.2 (Linux)中无法正常工作

Guru**** 2530330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/568959/ccs-ccstudio-c2000-headles-commands-not-correctly-working-in-ccs-6-2-linux

部件号:CCStudio-C2000

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在 使用无外设命令在Linux计算机上的CCS 6.2 中导入,清理和生成项目。  存在  构建时间不一致的项目集。 例如,  一个通常需要大约2.5 小时(119个项目)才能构建的集合最近需要30分钟。  以下是我当前用于执行操作的命令:

-os linux -ws gtk -arch x86_64 -application com.ti.ccStudio.apps.importProject -data <path_to_workspace>-ccs.location <path_to_project>-ccs.overwrite 
-os linux -ws gtk -arch x86_64 -application com.ti.ccStudio.apps.buildProject -data <path_to_workspace >-ccs.projects <project_name>-ccs.configuration <name>-ccs.clean 
-os linux -ws gtk -arch x86_64 -application com.ti.ccStudio.apps.buildProject -data <path_to_workspace>-ccs.projects <project_name>-ccs.configuration <name>-ccs.buildType full 

我想知道是什么造成了不一致的构建时间,以及项目是否真正在构建。  我以前在6.1 中使用过这些命令。 不确定 CCS 6.2 的无外设命令是否为最新。

此外,每当我运行这些命令时,我都会不断出现此错误。

xvfb-run:错误:Xvfb无法启动

此致,

Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ozino:
    您的能否提供6.2 版本的完整版本输出(最好流式传输到文件)?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki:

    我能够找出测试线束的问题所在。 结果是无头命令的问题。 CCS似乎有某种虚拟屏幕,在测试过程的某些点被锁定。 我找到的解决方案  是在调用xvfb-run命令时使用-a选项。 这样,CCS就可以 在运行某些命令时自动选择虚拟屏幕。 将此选项添加到对build,import和clean headless命令的调用中后,我不再看到错误(XVFB Fatal server error: Server is already active for display 99 issue)。

    谢谢!

    Ozino