请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8069万 工具/软件:TI C/C++编译器
我的代码中有几处我想将结构的初始化为零,但我发现它似乎不起作用。
结构{ Int32_t a,b,c,d,e,f,g,h,I,j;} a ={};
我希望把结构归零。 代码是生成的,但它似乎是从包含随机值的单化.ebss内存中的某个位置复制的。 我认为能够使用此语法是标准的。 我是否遗漏了任何内容?
http://stackoverflow.com/questions/106.9621万/are-members-of-a-c-struct-initialized-to-0-by-default
编译器15.12 ........