This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F2.8069万:结构零初始化

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/569796/compiler-tms320f28069-struct-zero-initialization

部件号:TMS320F2.8069万

工具/软件:TI C/C++编译器

我的代码中有几处我想将结构的初始化为零,但我发现它似乎不起作用。

结构{ Int32_t a,b,c,d,e,f,g,h,I,j;} a ={}; 

我希望把结构归零。 代码是生成的,但它似乎是从包含随机值的单化.ebss内存中的某个位置复制的。 我认为能够使用此语法是标准的。 我是否遗漏了任何内容?

http://stackoverflow.com/questions/106.9621万/are-members-of-a-c-struct-initialized-to-0-by-default

编译器15.12 ........

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C2000编译器使用COFF ABI。  在COFF ABI中,对象如...

    Lee Magnusson 说:
    结构{ Int32_t a,b,c,d,e,f,g,h,i,j;} a ={};

    ...不是零初始化。  有关 详细信息,请参阅Wiki文章未初始化的静态对象未在COFF中设置为零。

    通过向C2000编译器添加EABI支持,可以解决此缺陷。  这一新功能不久将会出现。  但目前还没有明确的宣布计划。

    谢谢,此致,

    -George