This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 运行builder &'CDT Builder'时出错

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/569403/errors-running-builder-cdt-builder

您好,

问题仍然存在,RAM中调试的变体没有转换。

我拥有2个构建配置,一个用于闪存,另一个用于RAM,这是用于调试!
我现在检查了闪存和RAM之间的所有设置,它们几乎相同,除了优化,当然还有不同的cmd文件。
现在我可以使用闪存配置进行构建,但它不会从RAM配置开始。
错误消息为:
"构建期间出错。 在项目'VVK1'上运行生成器'CDT Builder '时出错。java.lang.NullPointerException"
在余割中,将出现:
****为项目VVK1创建配置F2833x_RAM的纯净构建****
"C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake”-k clean
gmake:***没有规则使目标'干净'。
****构建已完成****
有什么想法吗?
BR Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这里的问题是,此项目的Makefile没有“干净”规则。 此规则应删除所有生成的文件,如.obj和.out文件。 Makefile不必包含“干净”规则,在这种情况下,您不能运行“仅干净生成”。 但是,这是一条很好的规则。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ralf,

    请提供一些其他详细信息:
    这个项目是使用较早版本的CCS创建的,您是否知道哪个版本?
    -您使用哪个版本的CCS导入和构建项目?

    您是否还可以附加所有项目元数据文件(.*project)供我们查看?