请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好,
问题仍然存在,RAM中调试的变体没有转换。
我拥有2个构建配置,一个用于闪存,另一个用于RAM,这是用于调试!
我现在检查了闪存和RAM之间的所有设置,它们几乎相同,除了优化,当然还有不同的cmd文件。
现在我可以使用闪存配置进行构建,但它不会从RAM配置开始。
错误消息为:
"构建期间出错。 在项目'VVK1'上运行生成器'CDT Builder '时出错。java.lang.NullPointerException"
在余割中,将出现:
****为项目VVK1创建配置F2833x_RAM的纯净构建****
"C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake”-k clean
gmake:***没有规则使目标'干净'。
****构建已完成****
有什么想法吗?
BR Ralf