This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SW-EK-TM4C129EXL:安装TivaWare产品后,大多数相关变量为空

Guru**** 2525310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/568939/ccs-sw-ek-tm4c129exl-after-installing-the-tivaware-product-most-of-the-associated-variables-are-empty

部件号:SW-EK-TM4C129EXL

工具/软件:Code Composer Studio

TivaWare产品为CCS环境提供了一些变量。 它们可能很有用,但其中大多数是空的。 我包括了一个显示它们的屏幕截图。

是否有办法正确填充这些变量?

我的macOS和CCS7的Windows 7安装的情况相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我在版本2.1 .3.156 中看到的与您相同,但是在以前的版本(2.1 .2.111)中,这些变量甚至不存在-很可能是软件包本身中的示例创建方式发生了变化。

    在这种情况下,我会将这些变量视为保留供将来使用-我测试的项目构建良好,因此这些空白变量不会影响它们。

    无论如何,我都要求此软件包的维护人员在需要时提供任何其他意见。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rafael:

    感谢您对此进行调查。

    据我所见,这些示例构建良好的原因是因为"手动"添加了变量${SW_ROOT},该变量实质上包含空变量${COM_TI_TM4C_include_PATH}应该包含的值。 同样,看起来应该由${COM_TI_TM4C_xyz}变量提供的其他值是手动添加到示例项目中的。

    我认为需要缺少变量,以便创建跨不同CCS安装与TivaWare一起工作的项目(除了示例项目之外),并避免将这些预定义变量的值手动添加到项目中。  希望软件包的维护人员能够找到解决方案。

    此致,

    Reinier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Reinier,

    >>我认为需要缺少变量,以便创建在不同CCS安装与TivaWare之间工作的项目(示例项目除外),并避免将这些预定义变量的值手动添加到项目中。
    不是很需要缺少变量-也可以将所有路径引用到单个变量。 SW_ROOT变量已在Tivaware中使用了很长时间,它遵循以下Wiki页面中所示的步骤:

    processors.wiki.ti.com/.../Portable_Projects

    此致,
    拉斐尔