请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SW-EK-TM4C129EXL 工具/软件:Code Composer Studio
TivaWare产品为CCS环境提供了一些变量。 它们可能很有用,但其中大多数是空的。 我包括了一个显示它们的屏幕截图。
是否有办法正确填充这些变量?
我的macOS和CCS7的Windows 7安装的情况相同
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
TivaWare产品为CCS环境提供了一些变量。 它们可能很有用,但其中大多数是空的。 我包括了一个显示它们的屏幕截图。
是否有办法正确填充这些变量?
我的macOS和CCS7的Windows 7安装的情况相同
您好,Rafael:
感谢您对此进行调查。
据我所见,这些示例构建良好的原因是因为"手动"添加了变量${SW_ROOT},该变量实质上包含空变量${COM_TI_TM4C_include_PATH}应该包含的值。 同样,看起来应该由${COM_TI_TM4C_xyz}变量提供的其他值是手动添加到示例项目中的。
我认为需要缺少变量,以便创建跨不同CCS安装与TivaWare一起工作的项目(除了示例项目之外),并避免将这些预定义变量的值手动添加到项目中。 希望软件包的维护人员能够找到解决方案。
此致,
Reinier