This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:执行性能分析时XDS560v2未连接到跟踪视图。

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/566692/ccs-xds560v2-is-not-connected-to-trace-view-when-doing-profiling

工具/软件:Code Composer Studio

尽管数字频谱分析仪驱动程序已正确安装,我可以启动调试会话。

当我需要分析我的代码时,从Tools (工具)> Hardware Trace Analyzer (硬件跟踪分析器)> PC trace (PC跟踪)中选择我的选项后。关闭PC trace窗口后,Trace Viewer (跟踪查看器)窗口显示状态为Not connect (未连接)。

我正在 Windows 7机器上使用CCS 6.1 Tm3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我不完全确定您是如何设置Trace的,还是确切地确定"未连接"状态的发生方式,但我首先查看以下资源,了解哪些类型的跟踪适用于每个设备目标:

    https://youtu.be/G3noymHTvGI
    processors.wiki.ti.com/.../CCS_Modules_Library
    processors.wiki.ti.com/.../CCS_Modules_Library

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Desouza,

    请找到随附的屏幕截图。

    希望您了解我要停下来的状态。

    跟踪查看器窗口指示目标未连接,因此无法获取性能分析结果。

    此致,

    Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahmed

    感谢屏幕截图-它确实看起来很奇怪。

    这是哪种设备? 不同产品的跟踪功能差别很大。

    此外,您是否可以发送硬件跟踪分析配置视图的屏幕截图,以了解设置了哪些参数?  

    例如,正如我之前发送的参考中所述,如果您有一个支撑臂或Keystone设备,则使用XDS560v2时的PC Trace捕获只能设置为以下值:

    希望这能有所帮助,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Desouza。

    我正在使用具有DSP C66X的TDA31X。我确实要介绍DSP2。屏幕截图如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在屏幕截图中,您的传输类型配置为Pro Trace。 您是否确实在使用下面的eLink中所示的一个?
    www.ti.com/.../TMDSEMUPROTRACE

    谢谢
    KI