This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8379万D:h0.0001万

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/566275/ccs-tms320f28379d-h00001

部件号:TMS320F2.8379万D

工具/软件:Code Composer Studio

 为什么编译显示“错误#24:无效八进制数字”的“XT .set 0850H”?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法重现此错误。 您使用的是哪个版本的编译器? 它与CCS版本不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 6.2 .0.0.005万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是,这是CCS的版本号。  我们需要编译器的版本号。  请观看 此视频 以了解不同之处。

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ccccc2000编译器应用程序安装在6.2 中, 但如何 使c2000编译器对我的代码显示和工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过选择TMS320F2.8379万D编译器使用6.2 时
    但是许多像“SPLK #80h,EVBIFRA”这样的人却被“#在这里不是预期的”,为什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    消息“此处不预期”仅来自C/C++解析器,但您正在尝试输入编译器汇编代码。 编译器假定它不识别的任何文件扩展名都是C程序。

    您必须为程序集文件命名something.asm或something.s43 (其中文件扩展名的第一个字母为's')。
    或者,您可以在项目属性中将编译器选项--ASM_file添加到此文件,也可以将编译器选项--ASM_EXTENSION =.ext添加到全局编译器选项,以识别您选择使用的文件扩展名。

    您的装配体文件的名称是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您还有其他问题,请将CCS中控制台视图的内容发送给我们。  控制台视图顶部的一个图标名为Copy Build Log。  使用该图标保存出现问题时使用的所有生成命令。  确保文件名的扩展名为.txt。  请参阅下面的屏幕截图。

    将该文件附加到您的下一篇文章中。  撰写回复时,单击右下角的Use Rich Formatting (使用丰富格式)。  在出现的编辑窗口中,使用回形针图标附加文件。  

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    属性显示为装配体。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可能CCS认为该文件是汇编文件,但很明显,在这种情况下编译器不会。 尝试将文件重命名为asing.asm
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但如何将这么多行ASM代码分组为".ASM"文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在C文件中使用"ASM()"语句? 如果是这样,答案就会变得更加复杂。

    请向我展示您的源代码示例。 请从原始源代码中剪切并粘贴几行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LDP #EVBIFRA>>7.
    钻头EVBIFRA,BIT7
    BCND LOW_COM,NTC
    SPLK #80h,EVBIFRA //T3PINT
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,这看起来像一个装配体源文件。 将该代码放在其名为<something>.asm的文件(如code.asm)中,然后将此文件添加到项目中。
    确保在每个指令之前都有空格,否则会出现汇编错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,是否有格式可用于生成<>.asm文件? 已尝试但失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    程序集文件必须是纯ASCII文件。 名称应以.asm结尾
    汇编文件的格式在《汇编语言工具用户指南》的4.5 “源语句格式”一节中进行了说明。
    您可以在上查看用户指南
    downloads.ti.com/.../index.html

    如果您仍然无法使装配体文件正常工作,请将整个装配体文件以及生成控制台窗口的完整内容张贴在此处。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否按照TI编译器专家的建议尽可能提供所需的特定信息? 说明非常清楚,为什么不简单地遵循它(特别是针对George Mock的最后一个帖子)? 如果您无法理解,请发送电子邮件至ricky-zhang@ti.com (普通话)。