主题中讨论的其他部件:EK-TM4C129EXL
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
当我在Windows 7上打开macOS创建的CCS项目文件时,CCS (7.0 v.0.0.0042万)抱怨说“Product 'tm4c v 2.1 .3.156 当前未安装,并且没有兼容的版本。 请安装此产品或兼容版本”。 但是,我 已经安装了TivaWare EK-TM4C129EXL固件开发软件包(生成目录C:\ti\TivaWare_C_Series 2.1 .3.156)。 CCS似乎无法发现它。 我尝试了以下方法来解决这个问题,但没有成功:
- 在不同的位置安装了它,包括我的主目录
- 已使用“CCS首选项产品”部分中的“重新发现已安装的产品”
- 已使用资源资源管理器卸载和重新安装,但它不允许我执行此操作,因为它"是导入的软件包,因此无法从资源管理器中删除"。
所有的包含文件似乎都存在于安装位置中,我可以通过手动指向右侧的包含位置来解决这个问题
在macOS上,一切似乎开箱即用。
提前感谢!
Reinier