This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SW-EK-TM4C129EXL:TivaWare EK-TM4C129EXL开发包未被Windows 7上的CSS7发现

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C129EXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/568699/ccs-sw-ek-tm4c129exl-tivaware-ek-tm4c129exl-development-package-not-discovered-by-css7-on-windows-7

部件号:SW-EK-TM4C129EXL
主题中讨论的其他部件:EK-TM4C129EXL

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

当我在Windows 7上打开macOS创建的CCS项目文件时,CCS (7.0 v.0.0.0042万)抱怨说“Product 'tm4c v 2.1 .3.156 当前未安装,并且没有兼容的版本。 请安装此产品或兼容版本”。 但是,我 已经安装了TivaWare EK-TM4C129EXL固件开发软件包(生成目录C:\ti\TivaWare_C_Series 2.1 .3.156)。 CCS似乎无法发现它。 我尝试了以下方法来解决这个问题,但没有成功:

  • 在不同的位置安装了它,包括我的主目录
  • 已使用“CCS首选项产品”部分中的“重新发现已安装的产品”
  • 已使用资源资源管理器卸载和重新安装,但它不允许我执行此操作,因为它"是导入的软件包,因此无法从资源管理器中删除"。

所有的包含文件似乎都存在于安装位置中,我可以通过手动指向右侧的包含位置来解决这个问题

在macOS上,一切似乎开箱即用。

提前感谢!

Reinier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过卸载CCS7,重新安装它,然后使用资源管理器安装TivaWare软件包,解决了此问题。

    以前,我使用了单独下载的可执行文件SW-EK-TM4C129EXL-CM.Exe.exe 2.1 ,因此很显然,它不能正常工作。3.156 “卸载”CCS后,许多(全部?) 文件仍在C:\ti\ccsv7中,总大小为1.5 GB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您反馈问题已解决。

    “卸载”CCS后,有许多(全部?) 文件仍在C:\ti\ccsv7中,总大小为1.5 GB

    是的,"卸载"过程并不总是删除所有文件。 最好在重新安装到同一目录之前删除CCS安装目录。