请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Code Composer Studio
我在我们的构建系统中看到一个问题,即我们在Linux环境中通过命令行调用CCS。 我使用的是CCS 7,当我调用CCS时,有4个实例运行在单独的工作空间中,以四种不同的配置构建相同的项目,CCS错误会出现一个奇怪的错误:
****构建完成**** 生成生成文件时出错。 目前尚未安装产品'TI-RTOS for TivaC' v 2.16 .1.14 ,也没有兼容的版本。 请安装此产品或兼容版本。 构建已停止..
如果我一次构建一个,我看不到此问题。 下面是我通过命令行执行的所有操作的大纲:
- 我有一个CCS项目的几个不同配置
- 我为每个配置创建一个唯一的工作区
- 我还加上我提到的CCS项目
- 我为该配置发出生成命令
我似乎能够以这种方式同时运行两个内部版本配置,但当我添加第三个时,它开始显示此故障。