This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:多个并发CCS实例会产生产品未安装错误

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/566469/ccs-multiple-concurrent-instances-of-ccs-yield-a-product-not-installed-error

工具/软件:Code Composer Studio

我在我们的构建系统中看到一个问题,即我们在Linux环境中通过命令行调用CCS。  我使用的是CCS 7,当我调用CCS时,有4个实例运行在单独的工作空间中,以四种不同的配置构建相同的项目,CCS错误会出现一个奇怪的错误:

****构建完成****
生成生成文件时出错。
目前尚未安装产品'TI-RTOS for TivaC' v 2.16 .1.14 ,也没有兼容的版本。 请安装此产品或兼容版本。
构建已停止.. 

如果我一次构建一个,我看不到此问题。  下面是我通过命令行执行的所有操作的大纲:

  • 我有一个CCS项目的几个不同配置
  • 我为每个配置创建一个唯一的工作区
  • 我还加上我提到的CCS项目
  • 我为该配置发出生成命令

我似乎能够以这种方式同时运行两个内部版本配置,但当我添加第三个时,它开始显示此故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    关于:

    [QUETE USER="Kaveh Vaghofi"]我添加我提到的CCS项目[/QUET]

    是否正在将项目文件夹复制到工作区(通过-CCS.copyIntoWorkspace)?

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否,它未被复制,正在其原始位置使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢。 我尚未看到此问题,您的用例不是最常见的。 我将尝试在我的Linux环境中重现我的进度,并随时向您发布进度。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以在Linux和Windows上重现此问题。 正如您所说,单独构建可以正常工作,但当您尝试同时构建时,会出现您提到的生成错误。

    仍在调查中...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已为此问题提交了一个错误。 跟踪ID为:CCSIDE-3027

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于您的环境还有一个问题-我知道您的项目是TI-RTOS项目。 这是完整的现有自定义项目还是导入projectspec?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们从一个现有项目开始(我想它是UART RTOS示例项目),并随着时间的推移将其修改为现在的项目。